Astro-Zuführsystem
Maschinen- und Anlagenbau
Die Zuführsysteme sind in 2 unabhängige Einheiten unterteilt, von denen jede jeweils 1 Teiletyp verarbeitet, der zunächst in einen eigenen Trichter gegossen wird. Von hier aus wird ein rundes Oberteil beschickt, das in einem 5-Achsen-Bearbeitungszentrum maßgefertigt und auf einem Vibrationsantrieb montiert ist. Wenn die gewünschte Ausrichtung des Teils erreicht ist, wird es von hier aus zu einem linearen Förderer geleitet, der ebenfalls auf einem Vibrationsantrieb montiert ist. Der lineare Förderer ist mit einem Sensor ausgestattet, der die Anzahl der Teile überprüft und sicherstellt, dass der Druck aus der Warteschlange genommen wird. Am Ende des linearen Förderers werden die Teile einzeln getrennt und gemäß den Wünschen des Kunden zur Entnahme bereitgelegt. Am M0617 Doosan-Roboter kommt unser kollaborativer Greifer HRC-03 zum Einsatz.
Mehr Informationen unter: ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/